This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:没有运行按钮

Guru**** 2812645 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1089439/codecomposer-see-no-run-button

部件号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他部件:CC1310

我安装了Code Composer Studio并下载了RTOS 2.21 ,但我看不到可以运行程序的运行按钮或运行选项。

您能告诉我如何使其可见或运行我的程序吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -为什么使用TI-RTOS 2.21 ? 强烈建议使用最新的SDK (https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AFUdF2MFjhZ-sEr1NZrjvw__eCfARaV__LATEST)进行新开发。

    —您是否看过 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/index.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我使用TI-RTOS 2.21 是因为我们有CC1310的无线连接开发套件 ,CCS不再支持它

    支持人员告诉我使用TI-RTOS 2.21。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我写道:“ 您可以下载旧的TI-RTOS 2.21 ,并将DK的电路板文件复制到SDK中。” 除了能够复制所需的主板文件之外,我没有写您应该使用TI-RTOS 2.21。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你说的对;)我认为问题已经解决了,现在可以看到“运行”按钮。

     我只在运行示例代码时收到连接错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这 是一条我不记得看到的错误消息。 "运行"按钮仅在连接到目标并下载十六进制文件后才可见。 我觉得奇怪的是,在这一点之后,您会遇到连接问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我收到此错误消息。 我的DK已连接,我已在SmartRFStudio中检查此项。

    但我在整个工作区中找不到任何'commer/uscif'文件夹。 你有什么建议给我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否仅将DK连接到PC?  

    这不是要获取的“正常”错误消息。

    您仍然使用DK的原因是什么? Launchpad是首选的开发平台。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我只连接了DK。

    我们使用DK是因为我们已经有两个模块,只想进行一些无线电(遥测)测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理解。

    从屏幕截图看,您似乎正在使用CCS 11。 CC1310 SDK使用大量较早版本的CCS进行测试。 我们已经看到新版本的CCS可能会产生奇怪的问题,但通常这是在您编译时出现的。 您是否可以使用CCS 10.4 进行测试(我已将该版本与带有CC1310的DK一起使用,这不会导致问题。)

    -两个DKS的错误信息是否相同?

    -您是否已验证使用的是CC1310的最新版本,SmartRF Studio中报告了哪个版本?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我已经安装了10.4 ,并且我总是收到相同的DK错误消息。

    当我尝试生成项目时,我还收到以下错误消息。  

    “找不到平台软件包ti.platforms.simplelink…… '

    这是真的,我在我的面板下找不到任何简化文件夹。  

    那么,我如何才能获得此套件,或者如何将其更改为另一套可用的套件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的项目设置可能看起来不像应该的那样:

    当我查看从示例导入的项目时:

    您不应该在products文件夹下有太多。  

    如果您从最新的SDK导入一个没有更改的示例,是否仍会得到XDC行?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否,当我导入示例时,我没有获取XDC行。

    但是当我重新加载现有程序代码时,我收到一条奇怪的错误信息,但是我在论坛中为这个问题创建了一个新问题。

    谢谢!