This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:具有自定义射频堆栈的DMM

Guru**** 2427060 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1091739/cc1352p7-dmm-with-custom-rf-stack

部件号:CC1352P7
Thread:sysconfig中讨论的其它部件

低于1 GHz的团队,

我们的客户正在使用我们的DMM示例,并尝试修改sysconfig中的项目,以将RF堆栈更改为"自定义"。  他们正在实施802.15 4堆栈,但他们使用自己的堆栈。  

错误是:

DMM项目不支持自定义模块

他们如何使此项目使用RF堆栈中的自定义模块?

谢谢!
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Darren

    他们正在处理哪个DMM示例,他们要运行哪两个堆栈(Custom RF +?)

    在现有的数字万用表示例(BLE + 15.4)中,您不能简单地将一个堆栈替换为sysconfig中的另一个堆栈,因为完整的应用程序是针对两个特定协议/堆栈编写的。

    我们没有客户堆栈和DMM的任何示例,但他们可以查看以下SLA,以了解如何从头开始创建DMM应用程序(带prop):

    DMM集成

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Siri,

    这是自定义RF + BLE。

    我将与他们共享该文档。  我可能会有一些后续问题。

    谢谢!

    Darren