This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHLL-CC1310:CC13x2上的音频编解码器/ CC13x2的音频SDK

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200AUDBOOST, TLV320AIC3254, CC1310, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1091621/launchxl-cc1310-audio-codecs-on-cc13x2-audio-sdk-for-cc13x2

部件号:LAUNCHTXL-CC1310
主题中讨论的其他部件:CC3200AUDBOOSTTLV320AIC3254CC1310sysconfig

您好!

我正在尝试在CC3200AUDBOOST和SimpleLink CC13x2 CC26x2 SDK版本5.40 .00.40 中的EasyLink驱动程序的帮助下,在CC1352P1 LaunchPad之间实现音频数据传输。 现在,我在主板之间实现了基本的单工音频数据传输,我遇到的问题与用户在 另一线程中遇到的问题几乎相同: 我的通道容量太低,不能同时使用多个音频通道。 我的理解是,TLV320AIC3254硬件编解码器不会压缩音频数据。 下面是我关于CC1352 Launchpad上音频使用的三个问题:

1.在另一个主题中,Cl é ment表示,CC13x2/CC26x2 LaunchPad的音频SDK“今年后期,可能是10月底”。 这是在三年前  发布的,那么在此期间是否发布了此Audio SDK? 如果是,我可以在哪里找到它?

2.  我的理解是否正确,即CC3200AUDBOOST上的TLV320AIC3254编解码器不支持任何音频压缩?

3.我也开始在我的项目中实施Opus编解码器,希望它能帮助我,但乍一看,这似乎非常复杂。 在CC1352P1的CCS中编译Opus编解码器似乎是一项艰巨的任务。 是否还有其他资源(SDK,LaunchPad,Boost Pack,文档等)可以帮助我快速实现可靠的无线音频传输,而我却没有这样做?

我目前在这一主题上有点迷失,因此希望能提供任何帮助。

此致,

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已为该案例分配了某人,并将其返回给您。

    巴西

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    要明确一点,我认为Opus不能在CC1310上运行-我告诉您这是因为线程提到此设备,即使看起来您更喜欢CC1352/CC1312。1312。

    1- Audio SDK可在以下网址找到: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AFFVIsO6lK9zZEzi2G-Sig__RW99gST__LATEST

    2-正确,TLV320AIC3254不执行音频压缩。 音频压缩可通过软件编解码器执行(例如 Opus)

    3-我建议利用SimpleLink音频插件中的示例。

    我希望这将有所帮助,

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cl é ment,

    感谢您的回复。 是的,您理解正确,我不打算在CC1310上实施软件编解码器。 我刚刚点击了另一条线程上的"询问相关问题"。

    安装rfAudioRx/Tx示例后(这本身就是另一个问题)(这里是每个目标相似的人的另一个线程的链接),我可以使其正常工作。

    在我关闭此问题之前,我只想简单地问一个关于示例的问题:我基本上希望使用sysconfig更改PHY配置,从而使用EasyLink API,而不是直接在rfAudio示例中使用RF驱动程序API。

    所以我可以使用这两种方法中的任何一种:

    1. 在rfAudioTx/Rx示例中使sysconfig正常工作
    2. 将rfAudioTx/Rx示例中的所有功能实施到具有工作sysconfig支持的EasyLink示例项目中

    在这两种情况下,我仍然必须 用  EasyLink命令替换RF驱动程序命令(如RF_runCmd,RF_runScheduleCmd等)。 这是一种有希望的方法,还是过于复杂,难以快速解决? 这两种解决方案中的哪一种更容易?

    非常感谢。

    此致,

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    一般而言,我建议将代码迁移到较新的SDK。 但是,我对这些堆栈不是很熟悉,我更希望获得真正的专家答案。 请问您是否可以打开一个新的线程,请求获得有关RF部分的指导?  

    此致,