请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LP-CC1352P7 大家好,
我们的客户正在考虑 使用LP-CC1352P7-1,希望了解 有关印度此设备无线电频谱法规的更多信息。
此致,
达尼洛
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我们的客户正在考虑 使用LP-CC1352P7-1,希望了解 有关印度此设备无线电频谱法规的更多信息。
此致,
达尼洛
您好,
印度主要使用865-867 MHz 来实现低于1 GHz的频率和2.4 GHz的频率。
有关865-867 MHz的更多信息,请访问 :https://dot.gov.in/spectrummanagement/delicensing-865-867-mhz-band-gsr-564-e
此致,
Richard