主题中讨论的其它部件:Tida-1.0024万,
问候,
我正在尝试使用Wi-Sun 1.0 设置一个多跃点测试环境,类似于6LoWPAN参考设计 TIDA-1.0024万,配置如下:
- SimpleLink CC13x2 26x2 SDK 5.20 .00.52
- CC1352P7-1启动板作为边界路由器(ns_br)和嵌入式路由器节点(ns_CoAP_node)
- CC1312R启动板作为网络节点(ns_node)
我想创建TIDA-1.0024万中介绍的类似多跳拓扑 ,但将数据收集器更改为 边界路由器:
3.2 .1.1 一节中介绍的方法是使用MAC地址白名单:
我想知道类似的MAC地址过滤方法是否可以在Wi-Sun堆栈中使用,该堆栈基于15.4 堆栈,类似于6LoWPAN。
非常感谢您的帮助!
此致,
waikong