This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:Wi-Sun自修复

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1089397/lp-cc1352p7-wi-sun-self-healing

部件号:LP-CC1352P7

您好,TI:

我正在Border路由器上使用macfilter对Wi-Sun自修复网络进行测试,但在命令macfilterlist时发生错误。 我尝试了SDK 5.30 和SDK 5.40 也显示了相同的问题。 CCS版本11.10

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,GP,

    此命令用于添加或删除地址,因此您需要添加关键字和地址。 请键入help macfilterlist。

               Display the addressfilter based on the value set using macfiltermode
    
            macfilterlist add <extaddr>
    
                Add an IEEE 802.15.4 Extended Address to the address filter.
    
                > macfilterlist add dead00beef00cafe
                Done
    
            macfilterlist remove <extaddr>
    
                Remove an IEEE 802.15.4 Extended Address from the address filter.
    
                > macfilter remove dead00beef00caff
                Done

    谢谢,

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marie,

    感谢您的回答。 我已经在macfilterlist中添加了一些extaddr,然后使用命令macfilterlist进行检查,它显示了错误。 如果我还没有添加任何exaddr,我认为它应该显示0000000000

    我认为macfilterlist命令应该根据使用macfiltermode设置的值来显示地址过滤器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们将重写命令,并在我们有带宽的情况下实现您的要求。

    目前,请不要调用不带任何参数的macfilterlist命令。 (或者您可以自己重写,它是在 spinel-cli.py中定义的)。

    https://github.com/TexasInstruments/ti-wisunfan-pyspinel/blob/release/README.md

    谢谢,

    Marie H