This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:网状网络和星型网络中的CC1312R最大节点数

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, CC1312R7, CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1090538/cc1312r-cc1312r-max-nodes-in-mesh-network-and-in-star-network

部件号:CC1312R
主题中讨论的其他部件:CC1352P7

您好,
要在室内Mesh网络中实现最大节点数,建议使用哪一堆栈? 哪个堆栈将在室内星形网络中提供最大节点数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您查看我们的Wi-Sun产品:

    Wi-Sun软件产品简介(TI.com)

     

    有用链接:

    TI Wi-Sun风扇基础知识

    TI Wi-Sun风扇

     

    请注意,CC1312R只能用作路由器/节点,您需要CC1312R7或CC1352P7作为边界路由器(704 KB 闪存设备)。

    我们在内部测试了110个节点,但应该可以实现更多节点。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我可以在单层多个网关上获得~1000吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论上,这应该可行,但我们尚未对此进行测试(仅使用1个边界路由器进行测试,这种情况下的最大节点数为100个,而不是110个,我在第一个答案中错误地写下了这一点)。  

    Siri