This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCXL-CC1350:CC1350的网络拓扑

Guru**** 2578735 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC1310, CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/577093/launchxl-cc1350-network-topology-for-cc1350

部件号:LAUNCXL-CC1350
主题中讨论的其他部件:CC1350CC1310CC2540

大家好,

我正在考虑将CC1350用于我的无线网络应用程序,希望在这里获得一些建议。

我了解到CC1350可以配置为星型网络,多个节点发送到单个集中器。 我的问题是,1个节点可以发送到多个节点,例如 1个节点处于TX模式,几个节点处于RX模式。 基本上,我的应用程序是一个无线开关 ,它发送一个命令,用于同时打开或关闭多个照明设备 。

也可以形成组,以便多个TX节点可以发送到多个RX节点。 例如,我有3个TX节点和3个RX节点,TX1和TX2可以发送到RX1和RX2, TX3可以发送到RX2和X3。

我的最后一个问题是,BT和低于GHz可以同时工作。 例如,我希望有一个可以连接到这些设备并配置网络的应用程序,例如,要将哪个TX节点发送到哪个RX节点。

期待听到大家的心声。

谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    我了解到不可能让BT和SubGHz同时工作。 但可以使用软件在角色之间切换。

    接下来的问题是,我能否实施双芯片解决方案,例如CC2540 + CC1310,并且两者同时处于活动状态? 移动电话应用程序可以与CC2540保持连接并发送消息。 然后,CC2540通过UART与CC1310通信,后者再通过低于GHz的频率将消息发送到其它节点?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,CC2540组合CC1310是可行的解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Yikai的回复。

    拓扑结构如何? 1个节点是否可以同时发送到多个节点?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用BLE或低于GHz。