请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1200EMK-868-930 主题:CC1200中讨论的其他部件
您好,
- 我有TI的智能RF TrxEB模块和CC1200 RF模块,我安装了“Setup_SmartRF_Packet_Sniffer_CC1200 2.18.1.exe”..和 “6.13 1.exe”
- 现在,当我已将Smart RF TrxEB板连接 到PC USB上并连接了CC1200 RF模块时。 我已经启动了智能封装器嗅探器软件,该软件检测到cc1200模块,但我在数据包嗅探器上没有收到任何RF活动。 因为我们的cc1200 RF模块已经在向 cc1200路由器发送和接收数据。但我 无法看到此SmartRF数据包嗅探器中的任何RF活动。请看下面的两个屏幕:SmartRF数据包嗅探器和具有cc1200的SmartTrxEB开发板 射频模块已连接在其中。