This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:CC1350和CC1190的参考设计

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/573953/cc1350-reference-design-for-cc1350-and-cc1190

部件号:CC1350
主题中讨论的其他部件:CC1190

您好,

上述组合是否有参考设计?

 是否可以使用CC1190以及2.4GHz频带?

谢谢,Isak。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    参考设计将用于CC1310-CC1190。1190。

    如果我正确地阅读了您的问题,您希望在低于1 GHz的路径上使用CC1190,并保持2.4 GHz路径的当前状态。 在C22/L12输出后,应该可以拆除所有组件,并使用100 pF盖作为切割锯过滤器的输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,这就是我的意思。

    我不确定我是否跟随您,CC1310-CC1190的1190的参考是否已经存在,或者它是否正在处理中? 请你告诉我,以防备好。 我找不到。

    谢谢,Isak。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    希望能在24小时内上传。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    酷!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否发布此参考设计的链接? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.ti.com/.../swrc338
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!!

    是否也可以使用 0850BM14E0016不0016不平衡变压器来代替离散组件(C11,C27,L12,C22,C12, L13,C13,L14,C14)?

    2.4GHz路径是否有类似的平衡变压器设备?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定

    原因是必须将外部偏置组件直接放置在RF_P/N引脚上,以获得正确的电压水平。 IPC内含这些组件。 将IPC放在交换机的另一侧时,直流耦合消失。

    可能的情况是,在参考设计中按原来的方式使用连接到RF_P/N的电感器,并使用开关另一侧未连接TRX引脚的IPC。 这种情况尚未经过测试,我可能会忽略这一点。

    我们有2.4 GHz的平衡变压器,请参阅 www.ti.com/.../technicaldocuments下“设计文件”中 的内容,但CC1350上的PA/ LNA与CC26xx上使用的不一样,CC1350的阻抗与CC26xx不同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我明白了。
    我仍然不太理解某些内容:
    建议将切割锯放在C22/L12之后,并省略以下所有组件(C12,L13,C13等)
    正如我所看到的,切割锯的输入阻抗为50欧姆。
    CC1350板上的天线阻抗也是50欧姆,是在匹配电路(C12,L13,C13等)之后连接的,所以我猜匹配电路(C12)的输入与50欧姆不同。
    连接链锯代替天线并保持匹配电路是否更好? 我错过了什么吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据我在模拟中看到的情况,连接锯片过滤器的C22/L12点相当接近50欧姆。 打捆装置后面的组件首先形成一个过滤器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在swrc338中,C111和L111的用途是什么? 此外,如果要省略FL2,是否仍需要C111和L111?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    选择SAW滤波器和CC1190 PA输入之间的匹配组件的值,以便在稳定性方面为CC1190 PA输入提供最佳源阻抗