This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1121:具有外部调制输入的射频FSK信号发生器

Guru**** 2538580 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/575979/cc1121-rf-fsk-signal-generator-with-external-modulation-input

部件号:CC1121

您好,

是否有人建议使用价格适中的带外部调制输入的RF FSK信号发生器?

我需要模拟成本极低的非TI FSK发射器,以便更好地了解CC1121在接收模式下的反应。

发电机的输入来自带1 % 内部振荡器的PIC微控制器。

它产生串行位流,具有各种需要分析的"打嗝",抖动,漂移,偏移问题。

最低要求:

1GHz输出

2-FSK @20kHz

4800BPS TTL输入

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有关于购买哪台发电机的任何提示(我会查看主要制造商的网页并查看他们提供的内容)

    但是:您能否更详细地解释您需要了解的内容? 根据您的描述,我假设您正在尝试接收由PIC控制器控制的发送器的信号发生器,并且时钟准确度较低?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jay,

    我们在这里使用R&S设备,我知道SMU200可以做到这一点。

    www.rohde-schwarz.com/.../smu200a-productstartpage_6.3493万-7555.html</s>7555.

    此致,
    /TA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TA,

    在Only€è s 16790.00 的一个便宜的地方!
    我希望能得到不到2500美元

    谢谢!

    Jay Zebryk
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以购买二手频谱分析仪。 也许您可以找到一个适合您的需求和预算的解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    全部,

    我现在正在使用TrxEB内置的这一功能。

    但是,我不是使用"函数发生器",而是使用PIC开发系统来生成具有不同"打卡",抖动和偏移的各种测试数据包。

    这使我能够模拟被测设备的行为,并以受控的方式评估这些设备。

    我将在UC上使用精密XTAL振荡器,并将使用逻辑分析仪测量各个位的宽度。

    要将此设置用作RF信号发生器,我将把套件放在RF测试室中,并使用电极片将RF输出衰减至-120dBm。

    (上述级别I将使用我的频谱分析仪进行测量。)

    显然,RIgol制造了一个射频发生器,它可以为大约2000美元 接收外部调制输入,这是相当合理的。

    但是,考虑到我已经在实验室中完成了上述所有工作,我现在正朝着这个方向前进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这也会奏效。

    此致,
    /TA