This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:Cc1350

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC3200, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/576256/cc1350-cc1350

部件号:CC1350
主题中讨论的其他部件: CC3200,ENERGIA

我是cc1350的新手。  是否设计了如何将cc1350连接到cc3200?  我想看看我是否可以使用cc1350作为集中器,或者使用MQTT将它直接连接到cc3200。  基本上,无需使用BeagleBone。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们在Energia有一些: Energia.Nu/./

    您应该能够根据Energia中的MQTT示例将WiFi部件更改为使用CC3200和MQTT。

    不能将Energia项目导入到7.0 中,但会在CC中 修复7.1。