请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1310 主题中讨论的其他部件:CC1200,
目前,TI sub-GHz解决方案的选择是使用传统CC112X/CC1200芯片或新的CC13XX系列。 较旧的芯片工作正常,但消耗的功率显著增加,特别是在较高电压下。 较新的芯片具有出色的功耗和较小的占用空间,但软件却非常复杂。
在某些情况下,由于存在MCU,CC13XX不适合于设计,例如:
1)另一个MCU已用于设计中,因为需要CC1310中不存在的功能(例如CAN总线,DAC或更快的处理速度)
2)使用与TI-RTOS不兼容的软件框架/开发环境。
我想知道TI是否考虑发布CC1200的后续版本,该版本仍可作为简单收发器(可通过SPI接口访问)使用,但可从CC1310中看到的一些功率改进(如集成开关稳压器)中获益。 这部分大概可以更简单,更便宜。
如果无法实现上述功能,那么使CC1310看起来像SPI收发器的TI认可的TI-RTOS项目又如何? 理想情况下,出厂时会预装此固件的部件。
我是唯一认为这会有用的人吗?