This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:I2C总线故障

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, TMP100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/575569/cc1310-i2c-bus-fault

部件号:CC1310
主题中讨论的其他部件: TMP100

您好,

我正在将温度传感器TMP 100与CC1310一起使用。 我使用I2C总线进行通信。

我面临的问题是I2C总线故障。

总线故障的原因可能是什么?

请给出建议。

谢谢你。

此致,

Ankur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它有时是由I2C从属设备没有响应引起的。 我建议您先使用示波器检查I2C SCL和SDA引脚上是否有信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yikai,

    我想看看范围。 对于SCL,我看到时钟在范围内,但SDA始终较高。
    如果我进入调试模式,则传输状态为false。
    传感器是否存在任何问题或代码问题?

    请给出建议。

    谢谢!

    此致,
    Ankur
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否从CC1310向TMP100发送了正确的I2C命令?