This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:在Rx模式下CC1101的输入阻抗

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC113L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/575308/cc1101-input-impedance-of-cc1101-when-in-rx-mode

部件号:CC1101
主题中讨论的其他部件: CC113L

抱歉,这可能是重复请求。 我在另一个登录下询问了相同的问题,但我不确定是否链接到了正确的电子邮件帐户。  

简而言之,我需要知道 CC1101的射频端口在434 MHz时的差分输入阻抗。 数据表(116 + J41)中引用的值是最佳的负载阻抗,以获得最佳传输功率。 当设备处于接收模式时,最佳传输功率的最佳负载阻抗不一定与设备的输入阻抗相同。 然后,也许他们已经足够接近了。  

谢谢!  

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!

    同意Tx的最佳阻抗并非总是与Rx相同。 通常,负载阻抗是Tx阻抗和Rx阻抗之间的折衷。 由于CC1101是收发器,因此没有专门为Rx或Tx指定阻抗。 建议重新使用参考设计,但如果只是在Rx模式下运行,只需使用平衡变压器部分并移除LPF网络。 类似于CC113L的参考设计: www.ti.com/.../swrr083