This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:CC1125读取

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/574987/cc1125-cc1125-read

部件号:CC1125

您好,

我只是想知道如何从设备读取,因为我正在使用的MCU需要我向CC1125发送一个伪字节(即0x00)来读取传入的数据。  我是否可以向 CC1125发送一个不 会导致从CC1125发送状态字节的字节?

Anita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    “我是否可以向CC1125发送一个不会导致从CC1125发送状态字节的字节?” 从用户指南:每次在SI引脚上传输标头字节时,SO引脚上都会发送一个状态字节(有关芯片状态字节的更多详细信息,请参阅第3.1 章节)。

    "我只是想知道如何从设备中读取,因为我正在使用的MCU需要我向CC1125发送一个伪字节(即0x00)来读取传入的数据。 "不确定我是否跟随。 您在此处指的是哪些传入数据? 您是指FIFO中SPI或RF数据上的状态字节吗?