This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:CC1125

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/574069/cc1125-cc1125

部件号:CC1125

我很难在启动时从SO线上获得可预测的行为。  我尝试了多种策略组合,但无法找到有关启动程序的信息。 例如,绑定重置线高,CSN低等 。目前,我正在绑定重置线高, 在一段时间内将CSN提高到较高水平,然后将CSN降低到较低水平,然后等待SO线降低。  在我的情况下,SO线保持低。  切勿遵循CSN高线。  我在这里待了几天,需要一些帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它应该足以使CSN线路在通电后降低。

    您是否能够测量xtal是否已实际启动? (第一季度侦听)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是的,振荡器已启动。 目前,我正在启动CC1125,使其复位高,CSN拉高并监控始终不会高的SO线。 我认为,重置后,SO行应遵循CSN行
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否发布图解,显示:
    - CSN,SO,DECOPL_XOSC,RESET_N在同一图中

    -您能否发布一个示意图,显示xtal如何连接到芯片以及EXT_XOSC信号如何连接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助。 我已经弄明白了(我想)。 我似乎能够写信给IC。