This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1121:915 MHz的SmartRF模板配置。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1121, CC1125, CC1120, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/574934/cc1121-smartrf-template-configuration-for-915-mhz

部件号:CC1121
主题中讨论的其他部件: CC1125CC1120CC1200

您好,

我正在尝试将CC1121配置为在902-928 MHz频段中工作。 查看SmartRF Studio提供的通用配置,没有915 MHz选项可用:

您可以共享915MHz的参考配置文件吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    选择要使用的设置并更改要使用的频率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我认为配置已针对868 MHz进行了优化。 如果我只更改频率,整个配置将优化为915?

    获取915配置的目标是将其调整为6 dB BW > 500 kHz,以适应FCC 15.247 (如本帖子)。 这意味着在不同的寄存器中发生了许多变化,所有ETSI配置都非常不同。 我想将错误配置的可能性降至最低(我不确定是否仅编辑SmartRF Studio中的"RF参数"就足够了)。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我尝试单击您所提及的链接时收到错误消息。

    但是:CC1121具有最大Rx BW = 200 kHz。 我不知道CC1121可能符合6 dB BW > 500 kHz的要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,6 dB BW > 500 KHz "诀窍"似乎不适用于CC1121 (由于RX BW滤波器)。 CC1120/CC1125具有1125具有相同的限制?

    如果CC1121的调制配置不允许将其视为宽带(并使用15.247 调节),这是否意味着输出功率传输限制为-1dBm (15.249)?

    我们使用的是固定频率传输,设备仅传输几毫秒(传输之间的睡眠时间超过5分钟)。 是否有任何方法可以在不进入跳频系统的情况下增加CC1121中的输出功率?

    谢谢你

    PS:我参考的链接是 :https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/proprietary_sub_1_ghz_simpliciti/f/156/p/39.6597万/1405838</s>140.5838万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC1120和CC1125具有相同的限制。 作为您链接到的e2e线程,您可以使用CC1200获得>500 kHz的信号带宽。

    对于CC1120/21/25,您必须使用跳频或限制为-1 dBm。 跳频描述如下: www.ti.com/.../swra482.pdf