This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC110L:它是否会连接到低于1GHz的传感器到云工业物联网网关参考设计?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/574755/cc110l-will-this-connect-to-sub-1-ghz-sensor-to-cloud-industrial-iot-gateway-reference-design

部件号:CC110L
主题中讨论的其他部件:CC1101CC1310

我想从使用"Anaren集成无线(AIR)模块"的传感器模块发送数据,并希望将其发送到"Sub-1 GHz传感器到云工业物联网网关"。  

空气模块基于TI CC1101芯片。

 工业物联网网关基于CC1310。  

我的问题是:我能否将数据从TICC1101发送到CC1310?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只要CC1101和CC1310被设置为使用相同的数据速率,偏差,调制格式以及它们可以通信的相同同步字。