请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1200 我想知道如何打开和关闭TX和RX,因为电感器L193,L201,L191和L192 会将任何直流值短路到接地。
C181阻止直流值达到PA输出。 我指 的是CC120XEM_420_470_Schema_1_0.pdf的原理图。
是否有人知道RX e TX是如何打开和关闭的?
提前向大家表示感谢。
此致,
Elcio
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想知道如何打开和关闭TX和RX,因为电感器L193,L201,L191和L192 会将任何直流值短路到接地。
C181阻止直流值达到PA输出。 我指 的是CC120XEM_420_470_Schema_1_0.pdf的原理图。
是否有人知道RX e TX是如何打开和关闭的?
提前向大家表示感谢。
此致,
Elcio