This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1110-CC1111:1111:CC1110

Guru**** 2581415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/574347/cc1110-cc1111-cc1110

部件号:CC1110-CC1111</s>1111

我们希望CC1110在美国使用

因此,我们正致力于FCC合规性

CC1110工厂是否已获得FCC认证?

我们的指定机构是否向我们发送了此问题?

注:所用模块必须通过FCC和IC认证,并且必须在授予中注明单模块批准功能!”?

有没有FCC设备的经验?

 

谨致问候

 

乔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已根据FCC法规测试了CC1110参考设计,但如果您在设计中使用CC1110 IC,则仍需要对您的最终产品进行认证。 如果您购买经过认证的基于CC1110的模块,则可以重新使用该模块认证。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    芯片从未获得ETSI或FCC认证,它是包括无线电芯片在内的完整产品,必须符合要求。

    原因主要是:
    -系统中运行的软件决定产品是否符合要求
    -硬件的设计(外部组件,布局,天线等)将影响输出功率和传导/辐射谐波。

    我们已根据ETSI/FCC对EMS进行了测试,并通过了测试。 因此,如果您遵循参考设计,您应该可以。 但您需要对最终产品进行FCC合规性测试。