This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1110-CC1111:1111:SimpliciTI问题

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: SIMPLICITI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/573514/cc1110-cc1111-simpliciti-issue

部件号:CC1110-CC1111</s>1111
主题中讨论的其他部件:SimpliciTI

你(们)好

我正在开发电子设备点,它从传感器收集数据并发送到接入点。芯片组为CC1110F32,用于终端设备和接入点。

我无法将超过50个ED连接到一个接入点。 显示XDATA溢出错误。 可能是什么问题?

SimpliciTI支持的MAX_Count是什么。 是否有任何方法可以增加ED的计数。 我们的客户要求为一个接入点提供200 ED。 产品也通过了CE认证。由于此限制,我无法将产品交付给客户。 范围也是我们面临的一个挑战。 它在N-LOS中提供30米。 如何才能将范围扩大到N-LOS中的100 m 和LOS中的250 m。

请建议我解决此问题。