This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1121:数据美白:cFSK调制的自动频率跟踪优势

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/573455/cc1121-data-whitening-cautomatic-frequency-tracking-for-fsk-modulation-benefits

部件号:CC1121

您好,

根据TA,启用数据美白功能可使"自动频率跟踪,用于FSK调制"受益。

有兴趣对此进行更多的阐述。 我们的是具有相对较长有效负载的4800BPS 2-FSK数据包。

启用此功能是否有任何缺点?

在1 % per (每台设备)下,dBm灵敏度的优势增益是多少?

CC112x系列在“前导码”和“同步字”之后是否具有某些“时钟恢复”功能?

如果是,这是否为逐字节累积的比特到比特计时错误提供补偿?

Jay Zebryk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过数据包进行跟踪需要一些'1'<->'0'的转换
    -美白不会直接影响灵敏度/BER,但会避免因'0'或'1'的长字符串而产生的位错误。
    我发现,将FREQOFF.FOC_KI系数增加到0x3可使芯片避免位错误,即使是在长'0'和'1'序列中也是如此。

    如果您的协议允许,请使用美白或其他方法,以避免序列较长的'1'或'0'。 在默认设置下,我看到在~7-8字节(仅为'1'或'0')后开始出现位错误。