This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 430BOOST-CC110L:关于信道频率

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, ENERGIA, CC110L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/571866/430boost-cc110l-regarding-the-channel-frequency

部件号:430BOOST-CC110L

您好,

我在Energia上使用msp430g2553 110 l cc,增强包

我的问题是关于这个功能  

-------- Radio.begin(0x01,channel_1,POWER_MAX);-----------

这里我发现这个函数的第二个参数可以是以下参数之一

typedef enum eChannel

Channel_1 = 0x05,// ETSI 868.3MHz;FCC/IC 903MHz
Channel_2 = 0x0F,// ETSI 868.8MHz;FCC/IC 904MHz
Channel_3 = 0x19,// ETSI 869.3MHz;FCC/IC 905MHz
Channel_4 = 0x23,// ETSI 869.8MHz;FCC/IC 906MHz
}通道_t;

我的问题是channel_1选择了哪个频率? 是ETSI 868.3 还是FCC/IC 903MHz

ETSI或FCC/IC是否取决于地理位置,如果是,则属于哪个类别的印度

请尽早回复

谢谢...

此致,

M Asif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC110L的Energia库由Anaren编写。 我从未使用过它,但从一个简短的谷歌搜索看,它看起来像库有两个版本,每个频率范围一个。

    印度有自己的频段,我相信 www.wpc.dot.gov.in/rules_regulation.asp 应该给你一些意见。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我得到了答案
    感谢您的及时回复