This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1121:以-51dBm接收到RSSI片段

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/571368/cc1121-received-rssi-clips-at--51dbm

部件号:CC1121

您好,

当使用CC1121时,接收到的RSSI始终为-51或更低值,在天线之间的1 cm 距离和天线之间的2米距离处接收到-51时,我们将遇到以下问题。 我们使用以下设置:

常规设置
 {CC112X_SYNC3,0x93},
 {CC112X_SYNC2,0x0B},
 {CC112X_SYNC1,0x51},
 {CC112X_SYNC0,0xDE},
 {CC112X_SYNC_CFG1,0x07},
 {CC112X_SYNC_CFG0,0x17},
 {CC112X_Deviation _M,0xC3},
 {CC112X_MODCFG_DEP_E,0x2E},
 {CC112X_DCCFILT_CFG,0x04},
 {CC112X_Preamber_CFG1,0x28},
 {CC112X_Preamber_CFG0,0x2A},
 {CC112X_FREQ_IF_CFG,0x00},
 {CC112X_IQIC,0x00},
 {CC112X_CHAN_BW,0x01},
 {CC112X_MDMMCFG1,0x46},
 {CC112X_MDMCFG0,0x05},
 {CC112X_DRATE2,0xA0},
 {CC112X_DRATE1,0xA3},
 {CC112X_DRATE0,0xD7},
 {CC112X_AGC_REF,0x3C},
 {CC112X_AGC_GAIN_ADJUST,0x9A},
 {CC112X_AGC_CFG3,0x83},
 {CC112X_AGC_CFG2,0x60},
 {CC112X_AGC_CFG1,0x29},
 {CC112X_AGC_CFG0,0xC0},
 {CC112X_FIFO,CFG,0x50},
 {CC112X_结算_CFG,0x03},
 {CC112X_FS_CFG,0x12},
 {CC112X_PKT_CFG2,0x04},
 {CC112X_PKT_CFG1,0x04},
 {CC112X_PKT_CFG0,0x00},
 {CC112X_PA_CFG2,0x3D},
 {CC112X_PA_CFG1,0x56},
 {CC112X_PA_CFG0,0x02},
 {CC112X_IF_MIX_CFG,0x00},
 {CC112X_FREQOFF _CFG,0x20},
 {CC112X_TOC_CFG,0x0A},
 {CC112X_FREQ2,0x6C},
 {CC112X_FREQ1,0xB0},
 {CC112X_FREQ0,0xCB},
 {CC112X_FS_DIG1,0x00},
 {CC112X_FS_DIG0,0x5F},
 {CC112X_FS_CAL1,0x40},
 {CC112X_FS_CAL0,0x0E},
 {CC112X_FS_CHP,0x28},
 {CC112X_FS_DIVTWO,0x03},
 {CC112X_FS_DSM0,0x33},
 {CC112X_FS_DVC0,0x17},
 {CC112X_FS_PFD,0x50},
 {CC112X_FS_PRE,0x6E},
 {CC112X_FS_REG_DIV_CML,0x14},
 {CC112X_FS_spare,0xAC},
 {CC112X_FS_VCO4,0x14},
 {CC112X_FS_VCO3,0x00},
 {CC112X_FS_VCO2,0x00},
 {CC112X_FS_VCO1,0x00},
 {CC112X_FS_VCO0,0xB4},
 {CC112X_XOSC5,0x0E},
 {CC112X_XOSC1,0x03},
 
Rx特定设置:
 {CC112X_IOCFG3,0x00},
 {CC112X_IOCFG2,0x06},
 {CC112X_IOCFG0,0x17},
 {CC112X_PKT_CFG1,0x05},
 {CC112X_RFEND_CFG1,0x0F},
 {CC112X_PKT_LEN,0xFF},
 
TX特定设置:
 {CC112X_IOCFG3,0x02},
 {CC112X_IOCFG2,0x06},
 {CC112X_IOCFG0,0x17},
 {CC112X_PKT_CFG1,0x05},
 {CC112X_RFEND_CFG1,0x0F},
 {CC112X_PKT_LEN,0xFF},

这里会发生什么? 因为该代码在使用较低比特率和2GFSK时通常起作用。

此致,

Stefan Hommersom

391.4375 美国
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不幸的是,这正是我们所期望的。 对于高数据基和最大Rx BW,AGC_REF需要设置为高,以避免残留BER。 这会导致RSSI达到您指示的饱和水平。

    请注意,它只是饱和的RSSI。 RF前端未饱和,您将能够接收到高达+10 dBm的信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯,当我们使用它来规划我们的网络以进行路由等时,是否有任何方法可以将其调整得更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们提供的设置中没有解决方案,但如果我的内存对我来说很合适,我们的客户发现了一个可能的设置,看起来解决了这个问题。 很遗憾,我不记得细节,所以我无法查找,但我认为它们的AGC最大值和最小增益相等。 如果您能够运行每个Vs级别的测量,则应该可以进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我们将对其进行调查,如果我们找到一些信息,我们将添加到其中。