请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1200 主题中讨论的其他部件: CC1120
您好,
关于布局的一些问题。 遗憾的是,由于空间限制,无法逐字遵循参考设计。
1) CC1120的2层IPC设计(swrr106a)是否也适用于CC1200? 我注意到此设计与 http://www.ti.com/seclit/df/tidr180/tidr180.pdf之间存在一些差异。 例如,C231的值从1.8nF更改为1.5nF。
2) IPC之前PA部分的布局有多重要,包括L171,R171,C173,C171和C172 (swr106a)? 我能否将这些组件彼此靠近?
3)在PA部分中,去除C171 (10nF)而在附近的47nF去耦合帽(如C151)上使用背负式是多么可怕?
4)假设CC1200与IPC之间的距离不超过几毫米,这两者之间的距离是否重要? 如果是,最佳距离是多少?
谢谢