This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:用于CC1310的WM-bus

Guru**** 2766085 points

Other Parts Discussed in Thread: WMBUS, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/583038/cc1310-wm-bus-for-cc1310

部件号:CC1310
主题中讨论的其他部件:WMBUS

有人知道cc1310的wmbus吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否已阅读此应用程序说明: www.ti.com/.../swra522
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还编写了CC13xx WMBUS S模式应用手册。 这将很快在网上发布。 请告诉我,您是否喜欢S-mode,我们可以在网上发布之前提供一份副本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉回复太晚。

    我已阅读EN 1.3757万-4的应用说明。

    是否有任何方法实施EN 1.3757万-5标准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目标是在5月/6月将WMBUS堆栈上网。 如果在此之前您需要一些东西,请与TI销售人员联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,TER。
    有一些问题需要向您询问。
    1.那么,您的新WM-bus堆栈是否不仅支持无线仪表读数(1.3757万-4),还支持无线M-Bus中继(1.3757万-5)?
    您当前带有WM-bus补丁的cc1310仅适用于EN 1.3757万-4。
    2.抱歉,在哪里可以找到TI销售?
    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,TER,
    我们还希望在CC1310上测试wMBUS。
    TI在 www.ti.com/.../swrc323上发布补丁
    但在该zip文件中,只包含2个文件。
    我应该在哪里应用这2个文件? 以及如何使用标准wmbus仪表(T1模式)进行测试?
    抱歉,我无法在其中找到更多文档。
    您能否帮助解释更多信息?

    B/R,
    shaowei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否阅读了此处的说明: www.ti.com/.../swra522d.pdf 所有设置都包含在参考列表中的[3]中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,TER,
    是的。 我读了这些注释。

    但没有任何地方提到压缩的修补程序文件中包含的文件"RF_PATCH_MCE_wmbus_ctmode.h"。
    当我用Rx项目建立它,用手头的wmbus计量器测试时,什么也没有发生。

    那么我该怎么办呢?
    B/R,
    邵伟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    应用说明中引用[3]中包含的SmartRF设置文件包含此补丁。 您是否按照应用手册中的说明使用了此设置文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    修补程序和设置旨在表明我们可以支持PHY,并且我们没有显示如何发送/接收实际wmbus数据包的代码示例。
    应用程序注释中说明了以下内容:
    在使用rfPacketRX/TX示例时,将不会传输正确的数据包格式(关于CRC和长度信息)。

    这意味着您需要自己编写该代码段。
    您还应确保使用推荐的SDK和最新的zip文件。 此zip文件中不包含修补程序,因为该修补程序是SDK的一部分。

    Siri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    有关CC1310的WM-Bus Stack的任何新闻?

    您是否计划很快发布堆栈?

    它是否包括 EN 1.3757万第5部分(中继)?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tiago,

    无线M-Bus堆栈计划于9月底发布用于CC1310的。 此堆栈实现OMS v 3.0 技术指标(oms-group.org/en/download4all/)和支持此技术指标所需的EN1.3757万子集。 支持无线M总线模式C,T和S。 据我所知,中继不支持作为此堆栈的一部分。

    此致,
    Svend