部件号:CC1310EMK
工具/软件:TI-RTOS
您好,
我正在使用CC1310将其关闭电源,并通过中断唤醒它。 CCS项目成为LCD示例(使SPI工作)和pinShutdown示例之间的混搭,以了解电源关闭和唤醒的工作方式。 我已经删除了尽可能多的不必要的代码,浏览配置文件,查看我没有任何必要的内容。
当我用功率计测量电流时,我得到75毫秒的~875µA。 我只需要启动一个线程,选中 SysCtrlResetSourceGet,启动计时器。 我已经测量了 在Board_initGeneral之后所需的时间,直到我在线程中启动一个计时器并从信号器等待完成。 它需要~200-300µ 秒,只需通过切换引脚即可测量。
我没有任何好的工具来尝试将当前配置文件与我的代码运行时关联起来,但使用PicoScope进行了简单的测量,看起来代码(初始化线程和计时器)在这段时间结束时。
我是否错过了一些明显的东西?
附加当前测量的图片。