主题中讨论的其他部件: CC1350, CC1190, CC1310, MOTORWARE
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我开始使用LAUNCXL-CC1350。
我更改了一些程序并将它们调试到启动板。
现在我想返回默认的TI程序并使用BLE。但我找不到默认项目。
如何获得此项目?
之后,我是否使用特定项目将启动板与智能手机连接?
顺便说一下,我使用的是CCS7。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我开始使用LAUNCXL-CC1350。
我更改了一些程序并将它们调试到启动板。
现在我想返回默认的TI程序并使用BLE。但我找不到默认项目。
如何获得此项目?
之后,我是否使用特定项目将启动板与智能手机连接?
顺便说一下,我使用的是CCS7。
谢谢。
您好,
谢谢你的答复,我将做你所说的话。
在这之前,我想做一些测试,其中包含以下测试: 这里
出现问题。我将USB插入PC并配置终端程序,但两个键(RESET,BTN-1,BTN-2)都不起作用,并且终端中不显示任何文本或字符。
必须说我改变了我的启动板程序并从 这里返回开箱即用程序
如何解决此问题?
您好,是的,我们有一个描述集中器/节点设置的分步培训,请查看此页面:
dev.ti.com/.../
源代码在Code Composer Studio中作为示例提供。
打开CCS->View->Resource Explorer。 在EasyLink文件夹下查找rfWsnConcentrator和节点示例(CCS 7)。
描述:
WSN集中器示例说明了如何创建一个侦听来自其他节点的数据包的简单无线传感器网络集中器设备。
此示例旨在与WSN节点示例一起使用,以形成一对多网络,其中节点将消息发送到集中器。