This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310和CC1190布局复习

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/584607/cc1310-cc1310-and-cc1190-layout-review

部件号:CC1310
主题中讨论的其他部件:CC1190

尊敬的德克萨斯支持团队:

有人可以查看cc1310和cc1310在868MHz频率下与cc1190的布局吗? 板堆叠为0.4 mm 0.54 mm -0.4 mm -35um。 FR4@4.46。 我依靠印刷电路板制造厂来控制射频轨道的阻抗,因为它们不能被视为传输线路。 请找到附件。

谢谢!

Jaydeep panchale2e.ti.com/.../WESAS_5F00_Wrist.pdfe2e.ti.com/.../WESAS_5F00_Wrist_5F00_brd.pdfe2e.ti.com/.../WESAS_5F00_Hub.pdfe2e.ti.com/.../WESAS_5F00_Hub_5F00_brd.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要进行布局审阅,我更喜欢使用光绘文件,因为很难在PDF上正确看到图层。 如果你不想让细菌在论坛上打开,请给我发送一个朋友请求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    先生,请检查您的留言。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    整体布局良好。
    一些注释看起来对两种布局都有效:
    -需要通过靠近每个IPC接地针脚的一个接地。
    -需要为xtals上的每个接地引脚提供一个VIA。