This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350STK:CC3200STK-WIFIMK

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200STK-WIFIMK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/585344/cc1350stk-cc3200stk-wifimk

部件号:CC1350STK
主题中讨论的其他部件:CC-DEVPACK-DEBUGCC3200STK-WIFIMK

你(们)好

我将订购CC1350STKEU进行实验。 我需要能够对它进行编程并与它进行通信。 我的手机的蓝牙应该正常,但对于低于1 GHz的链路,我如何与它通话。 我需要什么硬件和软件?

我还将购买CC3200STK-WIFIMK用于实验。 我还需要CC-DEVPACK-DEBUG,对吗?

我想所有软件都可以免费下载吗?

此致,

Rolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,您需要两个或多个设备来测试sub1-GHz RF Tx/Rx。 您可以购买额外 的CC1350 Launchpad ,将其用作集中器(Rx),并将STK用作节点。
    是的,我也会购买DEVPACK-DEBUG,它使设备的闪存更容易,并在进行SW开发时增加了调试功能。
    如果您购买Launchpad,该主板有一个外部XDS连接器,使您可以通过扁平电缆将XDS110用于STK。

    是的,软件是免费的。
    我建议您下载Code Composer Studio,SmartRF Studio和Flash Programmer 2。
    如果您计划使用传感器控制器引擎,我们还提供了一个称为传感器控制器工作室的工具。

    Code Composer Studio中 ,您可以使用各种软件示例(均以源代码提供)对设备进行编程,或者开发和调试您自己的软件。

    使用 SmartRF Studio,您可以在运行中测试(和导出)各种RF设置,而无需任何编程工作。