This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:传感器控制器工作室中的脉冲计数器

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMT01, CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/582694/cc1350-pulse-counter-in-sensor-controller-studio

部件号:CC1350
主题中讨论的其他部件:LMT01

大家好,

我有一位客户想要将脉冲计数器功能与LMT01配合使用,但看起来该功能尚未在工具中。

我们在这里看到它即将到来:

工具中是否有这种功能? 它还在继续吗?

谢谢!

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们在最新的传感器控制器工作室1.4 中寻找脉冲计数器库,但找不到它。

    是否已添加? 如果不是,哪个版本会有它?

    如果脉冲计数器不可用,我们希望将传感器控制器(CC1350)与LMT01配合使用  

    建议使用一种方法将此设备与传感器控制器连接起来?

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    我将您的帖子从旧线中剪下,并将其合并到这条线中,因为它显然是相同的。 我还指派了我们的传感器控制器专家为您提供脉冲计数的最新更新。

    此致,
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:
    SCS的版本1.4 0中没有任何脉冲计数器实现。 我们正在调查是否可以实施某项措施。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Eirik,

    我们将继续尝试使用TI LMT01找到可行的解决方案。 此时,我们将放弃主传感器控制器

    控制器。 我们欢迎您提出任何建议。

    John  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eirik:

    我们对1350中的比较器A有几个问题。

    1.您是否有主控制器如何访问比较器A的示例? 我们的努力没有成功,也没有太多的信息  

    关于如何执行此操作。

    2.您能告诉我们如何更改传感器控制器时钟吗? 我们希望以最大速度操作传感器控制器。

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:
    1.你是不是指如何从立方厘米控制它? 如果是,请在本论坛上发布问题的新主题。
    2.在活动模式下,AUX以高频系统时钟(SCLK_HF)除以2的系数运行,时钟速度为24 MHz。 这是默认设置,并且是可能的最大值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.你是不是指如何从立方厘米控制它? 如果是,请在本论坛上发布问题的新主题。

    答案:是的,请在下面发布论坛帖子

    https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/proprietary_sub_1_ghz_simpliciti/f/156/t/58.3401万

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以用传感器控制器对脉冲计数器进行编码。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    很好。 我们还正在使用TDC预分频器为传感器控制器工作室1.4 1进行实施。 将会有一些限制。 详细信息将在发布时提供。