This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350STK:传感器标签在运行一段时间后从传感器标签应用程序中消失

Guru**** 2796715 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/583553/cc1350stk-sensor-tag-disappear-from-sensor-tag-app-after-running-for-a-little-while

部件号:CC1350STK
主题:CC1350中讨论的其它部件

昨天我刚收到两个CC1350感应器标签,用我的智能手机试用其中一个。 我没有执行任何固件更新。 一切都是原创的。 标签会通信一会,然后从蓝牙设备列表中消失。 如果我按下按钮,则红色LED指示灯开始闪烁,但设备不会显示在应用程序的设备列表中。 我只能通过按电源按钮来恢复。 有什么建议? 谢谢大家。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,SensorTag (传感器标签)上没有电源按钮,但有两个按钮在文档中称为BTN-1和BTN-2。 使用电池时,SensorTag会通电(或通过调试器DevPack通过USB供电)。
    BTN-2 '开箱即用'启用BLE广告数据包数秒。 然后设备将返回待机状态。 这可能是您 在应用程序中遇到的情况。

    我建议您阅读SensorTag简介:
    dev.ti.com/.../

    此外,建议您升级固件:
    对于SensorTag,有两个步骤涉及。 您可以在上面页面的'pre-work (准备工作)'下找到刷新实用程序(需要DevPack)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fred:

    可能是按钮2。 我将它称为电源按钮,因为传感器标签上有一个电源徽标。  

    我确实简单地浏览了这一页。 根据页面,我需要调试器才能在前期工作步骤中更新固件。 是否有任何方法可以使用智能手机应用程序对其进行编程?  


    风扇