请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1120 主题中讨论的其他部件:CC1125,, CC1190, CC1310
您好,
我们正在寻找一种对讲机解决方案,以尽可能高的性能降低成本(以前使用的Satel对讲机具有较高的成本),为此,我们将介绍CC1120或CC1125以及CC1190前端 我们考虑在434或868MHz免费许可证频段中使用对讲机。
对此,我有一些问题。
问题1:这些收发人中的一位是否可能做到以下几点? 最佳环境,在 高于海平面的位置传播约1 m。达到 5至10 km 的视线范围
- RF数据速率19,2kbps
-25kHz信道间隔
如果不是,则必须更改哪些参数
问题2:是否可以发送完全透明的消息,当然要有一些启动延迟(前导同步字等)。 然后是有争议的传输,比如300到400字节?
这种数据数量是否需要某种编码,曼彻斯特或其他,重新发送前导码等?
问题3:被告知SI4468是德州芯片的竞争对手。 是否有人比较这两个收发人的知识?
Br Leif Gunnar Ellingsen