This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC113L:315MHz参考设计

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC113L, CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/583069/cc113l-315mhz-reference-desgin

部件号:CC113L
主题: CC1101中讨论的其他部件

各位专家,您好!

您是否有CC113L 315MHz (而非433MHz)的参考设计?

我期待 的是CC1101EM 433MHz参考设计在 BOM列表中所描述  的制造315MHz EM的相同设计。

此致,

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    来自RF_P/N引脚的CC1101网络由一个不平衡变压器和一个Filer组成,CC113L仅由一个不平衡变压器组成。 不平衡零件(组件值)对于两者是相等的。 因此,您可以将CC110.1315万 MHz设计的不平衡器部分用于315 MHz上的CC113L。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    对于CC110.1433万M EM,AVDD (9针)上的盖C111也从220p更改为10nF,而CC113L 433M EM在引脚9 AVDD1上使用100nF (0.1uF)。

    C_10N_0402_X7R_K_25       C111

    此10nF是否也适用于CC113L?

    此致,

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于Valueline系列,我们在去耦帽上使用100nF。 以前,我们为每个去耦电容器都有特定的值,但这被100nF的常用值所取代,因为我们注意到噪音有所改善。

    此致,

      Richard