This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:如何在加入网络时更改TI 15.4 TX功率?

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/580665/cc1310-how-to-change-ti-15-4-tx-power-when-join-the-network

部件号:CC1310
主题中讨论的其他部件:SimpliciTI

大家好...

我们需要一个功能来设置phyTransmitPower动态。

我尝试在加入网络时更改TX功率...

我修改了代码如下...但它看起来不起作用 ...

@sensor.c ssf_processEvents()

void SSF_processEvents (void)


/*是否按键? */
IF (事件和key_event)

  IF (KEY & KEY_RIGHT)
  {
    ......

   /*告知传感器启动*/
   Util_setEvent (&Sensor_Events,SENSOR_START_EVT);
}
否则

  Util_setEvent(&SENSOR_EVENT, SENSOR_READING_TIMEOUT_EVT)

}

IF (KEY & KEY_LEFT)

  IF (txpower == 14)
  {
   txpower =0;
   testCnt =0;
  }
  否则
  {
   txpower =14;
   testCnt = 14;
  }

  ApiMac_mlmeSetReqUint8 (ApiMac_attribute_phyTransmitPowerSigned,txpower);

  Util_setEvent(&SENSOR_EVENT, SENSOR_READING_TIMEOUT_EVT);
}

simplelink_cc13x0_sdk_1_30_00_06

cc1310 7x7修订版B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hzlen,
    感谢您的报告。 我们将检查此信息并回复给您。
    此致,
    Prashanth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hzlen Feng,
    我们能够重现此问题。 这显然是由于设置Tx功率的RF即时命令出现故障。 我们将很快解决此问题。 请将我添加到您的朋友列表中,我可以与您分享此修复。
    此致,
    Prashanth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Prashanth。

    你还能和我分享这方面的信息吗?

    和rssiThreshold函数无法正常工作。

    例如:

     ApiMac_mlmeSetReqUint8(ApiMac_attribute_rssiThreshold, 0x91);//尝试设置高/低,但没有影响。

    我希望您能够提供这些信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven,  

    是的,一旦收到负责此问题的团队成员的修复,我将与您分享。  

    此致,

    Prashanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PrashanthS您好:

    是否有关于此问题的任何信息?
    我们的案例即将完成,但该功能的这一部分无法测试,
    如有任何问题,请向我提供有关资料。

    感谢您考虑我的请求。