This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:CC1350 OOK调制

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/583035/cc1350-cc1350-ook-modulation

部件号:CC1350
主题中讨论的其他部件: CC1310

如何更改CC1350样例节点和集中器项目以使用OOK调制? 谢谢,Danny。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Danny

    仅CC1310 Rev. A上具有ook特征参数,如果连接了CC1310 Rev. A,则可在SmartRF Studio中使用。
    CC1350的设置也应正常工作。 您可以在simplelink_cc13x0_sdk_1_30_00_06中的rfPacketErrorRate代码示例中找到设置。

    巴西

    Siri