This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCXL-CC1350:带LAUNCXL-CC1350的SMART RF工作室

Guru**** 2560600 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC1101, CC1310, CC1120, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/605737/launchxl-cc1350-smart-rf-studio-with-launchxl-cc1350

部件号:LAUNCXL-CC1350
主题中讨论的其他部件:CC1350CC1101CC1310CC1120CC1200

大家好,

我想评估cc1350的射频性能和操作模式。

我想使用cc1350启动板和SmartRF工作室工具来实现这一目的。

在这方面是否有任何支持用户指南? 我只能找到: http://www.ti.com/lit/ug/swru194b/swru194b.pdf ,它似乎不适用于cc1350。

具体来说,我没有成功激活1350cc上的专家模式,选项dose似乎没有出现。

非常感谢,

汉南  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以下载/安装SmartRF Studio 7,并从"帮助"中查找用户指南
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着您在使用SmartRF Studio时无法获得以下信息? 不确定"激活专家模式未成功"的含义

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在PDF文件"RF_Studio 7.pdf"中

    在第6页上,它是关于专家模式的(参见下面的第一个图)

    第二个图是第6页上PDF解释文件中SmartRFStudio屏幕上的缩放,带有箭头以显示专家模式选项。

    第三个图是SmartRF Studio的快照,它没有专家模式选项。

    我们如何配置SMART RF工作室以在专家模式下工作,以获得微调设置和更大的灵活性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于CC1101/CC1120/CC1200,1120,我们1200我们提供了“简易模式”和“专家模式”。 对于CC1310/ CC1350,我们没有“简易模式”,因此您看到的是“专家模式”。