This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120-CC1190EM915RD:1190:何处购买????

Guru**** 887920 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/604319/cc1120-cc1190em915rd-where-to-buy

部件号:CC1120-CC1190EM915RD</s>1190

我有DigiKey的CC1120DK开发套件。 从哪里获得CC1120+CC1190组合1190组合?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于CC1120 + CC1190组合,我们唯一销售的套件是 www.ti.com/.../boostxl-cc1120-90
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该主板是否用于 More Than 100 km 系列 youtube视频?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不,视频中使用的主板不是销售的,但所链接的BoosterPack I的基本原理图相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 我想将CC1120+CC1190评估1190评估为独立对讲机,而不是使用Sigfox,尽可能简单地使用视频中的设置来评估范围,功率,错误率等。 最简单的方法是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    本试剂盒名称中包含Sigfox,因为它可用于Sigfox。 但是您可以在没有任何特定软件的情况下自由使用它,因为BoosterPack没有MCU,并且可以与SmartRF Studio一起使用,以便于测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有组件值可用于将SigFox BoosterPack上的匹配更改为400MHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC1190不支持400 MHz频段。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉有缺陷的问题。 犯了这样的错误是很令人恼火的! 我重点关注CC1120/1125/1310/等,1125,我1310我忘记了CC1190在400MHz下不工作。

    对于具有最大范围的室内无线链路,我的研究表明,我可以采用一种400 MHz的解决方案,该解决方案可以在FCC第90部分和第15部分(功率降低)下运行。 我想到400 MHz是因为我读过一些很好的报告,这些报告确认较长的波长通过建筑材料的性能更好,而且因为在这个频率下制造高效的天线并不困难。

    我正在为400MHz 27dBm+解决方案寻找一款出色的演示板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用CC1120/1125/1310/ETC,1125,前端1310前端LNA/PA (400MHz 和27dBm+)的评估板是否可用?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们只为868/915 MHz频段提供演示板,因为我们希望推广CC1190。 对于400 MHz,您必须查看是否找到Skywork等公司的评估板,并将其与CC1120/C1310板1310板连接在一起。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为400 MHz的无线链路在20kbps的速率下提供的范围比900 MHz更大吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    理论上说,是的,应该是这样的。 但由于物理原因,433 MHz的天线必须更大,并且需要更大的接地平面才能与868 MHz上的一样高效。

    =>天线可用的空间/音量相同,但没有给出答案,因为在较差的天线中,您通过墙壁等的能力从868 MHz提高到433 MHz的所得至少会部分丢失。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC112.042万MHz至470MHz的初始测试,具有:

    • 提供的天线
    • 每项测试
    • CC1120独立
    • 简单模式
    • 434MHz

    显示的信号强度为-11dBm,收发器在工作台上彼此相邻。  

    2个问题。

    1. 该信号强度是否适合演示?
    在一个具有更好的接地平面,更好的天线等功能的正常工作的系统中,我期望看到多少改进? 我知道这不是一个公平的问题,但我需要知道这个芯片在+14dBm的时候能做些什么。
    1. 在超过第15部分中的FCC限制之前,信号强度可以增加多少?
    2. 第90部分?

    我正在努力对TI窄带解决方案和LoRa进行一次头对头比较,并希望测试尽可能公平。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于RSSI饱和,使用彼此靠近的单元测量辐射不会提供太多信息。

    这取决于您是否计划遵循15.247 或15.249。 如果您使用宽带调制或跳频,您可以发送超过14 dBm的信号。

    第90部分需要相当低的符号速率和偏差才能适合掩码。 您计划使用什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我仍处于早期规划阶段,但对于FSK,我的期望值是20kbps和130dBm+的链路预算,在400-470MHz范围内。 该系统将在混凝土和石膏板/金属螺栓结构的多层建筑(如公寓建筑)内工作。 我需要一个从建筑物一侧到另一侧的100多英尺的范围,至少要经过一层楼。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于第90部分,20 kbps为高。 查看掩码的外观和信号带宽。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我的想法。 在12.5kHz的带宽下,我可以获得25kbps的4-FSK带宽,但这种带宽几乎不是超窄带。 如此宽的带宽与4-FSK,即使天线的发射功率为27dBm (第90部分下),FSK系统与LoRa相比似乎没有链路预算。

    这使LoRa处于更好的位置,可提供平均250 bps的100个对讲机,峰值为1kbps,链路预算超过145 dB的建筑物范围无线电网络。

    这种情况在FSK上是不可能的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不知道你是如何比较的。
    我假设您需要相同的吞吐量,无论您要使用哪种对讲机。 根据我的理解,Lora的吞吐量通常相当低,因此您如何比较?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还在学习,所以我的问题就在这里。

    我的理解是,LoRa网关可以通过更改扩展因子来建立多个并发链路到多个对讲机,即使是在相同频率上。 我对手性扩频调制的理解是,两个对讲机可以共享相同的频率,但具有不同的扩频因子,并且两个对讲机可以同时通信。

    “chirp”实际上是一个非常聪明的脉冲数学转换的实现。 由于脉冲的傅立叶变换(如Dirac delta)具有无限频谱,因此,啁啾也是频率的扫描。 接收器基本上会收集所有的噪音,通过反向转换将其运行,然后从噪音中恢复脉冲。 将脉冲能量分散在大频段上,使一切都低于FCC限制。

    因此,在FSK系统中,每个对讲机必须使用多接入方案共享同一信道。

    Lora WAN还提供了一种多路访问方案。 对于足够靠近网关的对讲机,Lora WAN会设计chirp扩频设置(扩频因子,信道带宽和频率)以获得尽可能多的吞吐量。 当然,总带宽必须在相同LoRa设置的对讲机之间共享。

    但是,对于距离链路预算较低的对讲机,LoRa WAN会以不同的扩展系数,数据速率等为这些对讲机计算设置,当然,有效带宽也会更低。 对于距离最远的对讲机,带宽仍然较低,低至1kbps的更具侵略性的设置。 但对于距离最远的对讲机,即使由于LoRa设置,2必须放入一个仅为2kbps的组中,也可以。

    因此,对讲机被有效地置于可同时通信的不同组中,而较大的组也可以访问更大的共享带宽,而较小的组共享的带宽更少。

    关键在于LoRa网关可以同时监听多个信道并传播因素,与所有对讲机通信,每个对讲机都可以访问更大的带宽。

    而FSK网络中的对讲机必须与所有其他对讲机共享一个信道。 FSK系统与LoRa相比的一个优势是,每个对讲机仍然能够与范围内的其他对讲机通信,在LoRa网络中,节点只能与网关通信。

    在FSK系统中,要增加链路预算,您可以以有效数据速率为代价增加传输功率和减少带宽。 在LoRa系统中,为了增加链路预算,您还可以增加传输功率和减少带宽,但也可以增加扩展系数,甚至更改通道,从而有效地*增加*有效的系统数据。

    我缺少什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lance,

    CHIRP已在雷达系统中使用了很长时间,但一般而言,它从未用于通信系统。 如果这是一个很好的通信想法,那么它早就采用了通信(与美国航天局核实)。 主要问题是固有的频谱效率,这对ISM频段尤其不利,因为这种频段的概念是每个人都共享一点"可自由使用的"频段。 FCC要求一定的频谱效率,因此实际上在第90部分禁止了Loar。 在欧洲(ETSI en 30.022万),带宽和占空比限制在一定程度上也能防止Lora "污染",或至少是最糟糕的IT版本(500kHz带宽和极低的数据速率)。 使用不同的编码在同一个上传输多个载波听起来是个好主意,但事实是您几乎无法获得"保护",这两个载波最终会相互干扰。 在窄带解决方案中,您可以将解决方案划分为不同的频率信道,接收器的选择性将为您提供保护(50-60 dB保护)。 顺便说一句,我不知道你是如何得到罗拉正在使用啁啾的信息的,在他们的公共信息中,他们没有提到我所知道的这一点。 这是一种典型的"供应商锁定"策略-他们想要掩盖这样一个事实:只有一个RF芯片提供商(但有多个MCU供应商使用相同的RF收发器来提供SIP解决方案)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [再次,请记住,我在这里仍处于研究模式...]

    我知道,在某种程度上,使用任何扩频技术的回报都在下降,特别是像LoRa这样的技术,它使用低数据速率的连续带宽。 如果这项技术得到广泛采用,其效力就会开始降低。

    我的问题是,现在它是一个解决难题的好方法-我需要一个长距离(如在多层,建筑物范围内)的建筑内通信解决方案,在星型拓扑中可能有100个节点,每个节点的数据速率大约为1000bps。 Lora似乎是唯一一种拥有数字的技术。

    超窄频*可以*工作,但我可以看到,它还没有,主要原因之一是它的长距离功能因其伴随的低数据速率而受到阻碍。 (即使在这种情况下,超窄频段是否在类似的低数据速率下与LoRa竞争?)

    在星型配置中,使用超窄频段意味着它是一种多路访问技术,因此可用带宽除以节点数。 更糟糕的是,在任何繁忙的多路访问网络冲突中,吞吐量也会进一步下降。 一般经验法则是50 % 收费。

    如果超窄频段可以与LoRa ON范围竞争,那么,TI解决方案将会有所帮助,网关芯片可以扫描多个窄频段通道以进行活动,然后在该频率上停止以接收数据,或者委托另一个接收器处理数据接收。 这将需要较长的前导码供网关接收器准备,但为远得多的距离支付较小的价格。

    事实上,与LoRaWAN一样,它也有助于建立一个网络层来处理传输速度和传输功率的调整,以便靠近网关的节点使用更宽的带宽和更低的功率,而最远的节点以高功率运行窄带, 同时解决多个访问/冲突避免问题(如时隙)。

    对我来说,底线是——在我的研究早期,我看到(像大多数人一样) LoRa有一个致命的脚跟,这肯定会使它下降——它自己的成功。 如果以后不出现某种问题,您就不能占用大量带宽。 难题是,LoRa拥塞是否会成为一个真正的问题? 可能是,也可能不是 同时,我是否会面临被使用LoRa的竞争对手击败的风险?

    TI是物联网市场中的主要竞争者,其带宽+范围是最重要的。 我读过的所有研究都指出了这样一个事实:在建筑物内部,400MHz总是会在壁衰减方面超过900MHz。 但我无法获得27dBm 400MHz的演示。 TI甚至有一个100 km 解决方案,我无法评估,因为它不可用。

    我很想获得一个能够与LoRa竞争的窄带解决方案。 但它似乎不存在。

    问题- LoRa为范围交易带宽。 是否有一个调制方案来转换时间范围? 即使在噪声层以下也能正常工作?