This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC110L:希望CC110L以865MHz运行

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC110L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/606261/cc110l-want-cc110l-to-operate-at-865mhz

部件号:CC110L

大家好,

我希望CC110L以865MHz运行。 请分享此更改所需的电容器和电感器列表。 我已经看到CC110L可以在315MHz,433MHz和868/915MHz下使用。 但不支持以865MHz频率运行。

请在这方面提供帮助。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于865 MHz,您可以使用与868 MHz设计相同的组件值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。

    在看到上述频率值时,会出现3 MHz带宽868和865的差异。我想询问,在不更改任何组件值的情况下,如何在两个频率值中使用相同的组件?比如CC110L如何在相同频率下调谐至868和865 组件值(电容器和电感器)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请访问 www.ti.com/.../swra168a.pdf。

    更改频率3 MHz对芯片的负载外观影响有限。