This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:与CC115L通信失败

Guru**** 2523310 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC115L, CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/605631/cc1310-communication-with-cc115l-fail

部件号:CC1310
主题中讨论的其他部件: CC115LCC1101

你(们)好

CC115L用作发射器,cc1310用作接收器。 CC115L,使用SmartRFstudio中的默认配置,符号速率为10K。

我修改了CC1310配置以与CC115L匹配,符号率10K偏差20K RXBW 39K SyncWord 0xD391D391。

但它们无法相互通信。

我的操作有什么问题吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您选中SmartRF Studio,我们将有一个与CC1101 (和CC1105L)兼容的10 kHz设置。 以这作为开始进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,:

    谢谢!

    我将首先测试CC115L与CC1101的通信。