This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F5133:Linux上的安装问题

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/605651/cc430f5133-problems-of-installation-on-linux

部件号:CC430F5133

大家好,我想问一个有关在Ubuntu 14.04 上安装ccsv5的问题。
我有疑问。 当我想在计算机上安装ccsv5时,我使用脱机安装程序。 安装1.5小时后,它显示"一个或多个功能未正确安装"。 我已经手动清理了安装目录,包括installjamer。 然后我重复了同样的程序。 请大家告诉我我我做错了什么。 (CCSV5 Ubuntu 2,我的操作系统为5.1 14.04)。 它还会创建包含错误日志的xml文件。
我还安装了库,如Wiki上所示。
我尝试重新安装较新的版本(ccsv6)时遇到相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yuri,
    是否可以尝试使用最新支持的CCSv7 (7.2 .0)?

    供参考:请注意使用最新更新更新Linux操作系统的用户的已知问题:
    e2e.ti.com/.../60.4599万

    谢谢
    KI