This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1120:能否获得包括CC1120在内的最新SimplicTI产品

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: SMARTRFTRXEBK, CC1120, SIMPLICITI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/605488/ccs-cc1120-could-i-get-the-latest-simplicti-include-cc1120

部件号:CC1120
主题中讨论的其他部件:SMARTRFTRXEBK,SimpliciTI

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在  CCS上处理SMARTRFTRXEBK和CC1120EMK,我想使用“开始拓扑    ”,因为简单AP和EP模型选择了SimplicTI。  

我在下面查看了它和CC1120站点,但我找不到最新的SimplicTI官方版本包括 CC1120  

  e2e.ti.com/.../23.2429万

 e2e.ti.com/.../13.4498万

 e2e.ti.com/.../73.4398万   

  http://processors.wiki.ti.com/index.php/SimpliciTI_FAQ   

  • 系列7无线电(CC1120):mrfi_radio.c中的mRFI_GpioIsr()

我现在正在检查 1781.SimpliciTI-IAR-IAR- 1.2.1-Beta.zip  

我能否获得最新 的SimplicTI版本?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    最新的SimpliciTI版本是1.2 0,不支持CC1120 (您需要使用测试版)。 SimpliciTI没有任何新版本的计划。

    巴西

    Siri