This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC1201:CC1201 SPI

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1201, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/605064/rtos-cc1201-cc1201-spi

部件号:CC1201
主题中讨论的其他部件:CC1310CC1200

工具/软件:TI-RTOS

大家好

我必须将CC1310更改为CC1201,因为RF速度,RSSI,使用量很小

这里的问题是,我不明白CC1201 SPI的速度有多快?  在TI RTOS中,是否支持。

ARM内核(TI RTOS支持)的任何想法都是CC1201的最佳选择,特别是关于SPI SPI sped。

非常感谢您抽出时间

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先,我需要进一步了解您的系统:
    您有什么要求?

    CC1310占用的空间少于CC1200,因为您需要MCU来控制CC1201,CC1310具有内置MCU。

    不确定RF速度和RSSI的含义。 您能详细说明一下为什么要用CC1201替换CC1310吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有一些来自TI支持门员的文档,我自己对其进行了测试。 CC1310射频在600kbps以上不能正常工作,RSSI约为14dBm,另一件事是我在日本,一年买100台很难。