This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:我的CC1350未打开

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/602890/cc1350-my-cc1350-does-not-turn-on

部件号:CC1350

按下两个按钮约10秒钟后,LED指示灯呈红色稳定亮起,设备关闭...且从未返回。 我尝试取出电池,但没有发生任何事情。 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您能否更详细地描述您做了什么? 您在SensorTag上运行什么固件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi,

    您能否更详细地描述您做了什么? 您在SensorTag上运行什么固件?

    [/引述]

    您好! 没有什么真正的,照片对您有帮助吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard:
    我不知道如何检查固件。 我通过智能手机网关使用传感器标签。
    按下两个按钮后,我无法再次打开它。 没有希望之后,我把百利脱了,10分钟后又把百利脱开了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    重新插入电池后,LED是否亮起? 您是否有STK以外的其他硬件? 将调试器连接到STK并查看您是否能够在SmartRF Studio中访问它将非常有用。