This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:我需要一个TX和RX配对示例代码用于MP测试,并且需要知道如何测试ARIB STD-T108的占用频率带宽2通道?

Guru**** 2543890 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/604503/cc1200-i-need-a-tx-and-rx-paring-example-code-for-mp-testing-and-need-to-know-how-to-test-the-occupied-frequency-bandwidth-2-channels-for-arib-std-t108

部件号:CC1200

您好,

1.我需要CC1200配对的示例代码,一个用于TX,另一个用于RX,是否有可用的示例代码?

2.如果需要发送如下2个信道,是否有任何工具可用于测试ARIB STD-T108占用频率带宽?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1)是。 似乎TI.com目前已关闭,因此我无法向您发送链接,但在产品页面(www.ti.com/.../CC1200)下的软件下查看

    2)您通常需要频谱分析仪来测量此值。 通常,ACP是限制因素。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您先生,但对于问题2,我实际上需要的是PC工具,如SmartRF Studio,但它似乎只能发送1通道,我需要一个可以发送2通道的PC工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我怀疑您误解了T108。 在T108装置中,使用通道。 单位通道的宽度可以是100 kHz或200 kHz。 www.ti.com/.../swra445.pdf中的表2.4 显示使用100 kHz或200 kHz的时间。 最多可使用5个装置通道。

    例如,假设您使用的频率将装置信道设置为200 kHz。 如果您使用50 kbps,则可以将数据调整为一个单位信道。 但是,如果您使用的是100 kbps,则需要2个单元信道才能通过ACP测试。 使用两个单位信道意味着您将频率设置为一个单位信道停止而另一个单位信道启动的频率,并且您的总可用带宽为400 kHz。 您不需要在两个信道上发送。 有关详细信息,请参阅标准。