This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200EMK-868-930:TX配置问题,正在尝试解决

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200DK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/603507/cc1200emk-868-930-tx-configuration-issues-trying-to-resolve

部件号:CC1200EMK-868-930
主题中讨论的其他部件:CC1200DK

我正在尝试从CC1200DK生成以下波形-

波形目标

  • 传输模式:连续(无限数据包长度)
  • 射频:868 MHz
  • 调制类型:ASK/OOK
  • 调制深度:完全
  • 符号大小:12.5us

问题

  • 传输模式
    • 连续模式不工作
  • 调制深度
    • 使用嗅探器,我无法检测到完全关闭
  • 符号大小
    • 应用的值对我不起作用

  • 序言
    • 我禁用了前导码,但它仍然显示

在附带的项目中,我观察到一个25.6us的符号大小不符合100 % ASK_DETECT。 我已附上我的项目以尝试实现这一目标,对我来说,解决这些问题的最佳方式是什么? 我在这里花了很多时间,联系E2E寻求帮助! :)

观察到的波形

  • CH1 (红色)- WFP 4.5
  • CH2 (黄色)-基带嗅探器(天线和整流器)

e2e.ti.com/.../per-test-_2D00_-cc1200-ASK-demo.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以检查一下吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用SmartRF Studio找到了一个干净的解决方案,完成后我将在此处发布结果。 软件很酷,哇!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我刚刚被分配了这个问题,但我看到你,希望,你已经解决了你的问题。

    只是想让您知道我无法将您的项目导入到CCS中。

    如果您需要进一步的帮助,我建议您尝试将您的问题细分为小的任务。

    第1步是使用SmartRF Studio实现您想要的RF性能(您不会对数据速率等内容进行任何描述) 在设置好后,下一步是将这些设置导入我们拥有的EasyLink示例中,这些示例仅传输和接收与SmartRF Studio格式相同的数据包。 当您启动并运行此程序时,您可以继续实施其他数据包格式等

    巴西

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,SmartRF Studio的使用是关键! 请参阅随附的SmartRF Studio中我的设置生成过程,如有兴趣,请参阅下面的工作项目链接。

     工作示例代码

    谢谢你们!! :)