This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:用于CC112x的AES128

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/603204/cc1200-aes128-for-cc112x

部件号:CC1200

客户问题:

对于需要AES128安全性的应用程序,使用AES128的最小数据包长度是多少?

为了节省电源,目前使用的数据包大小为8字节(64位)。

AES128是否可以与此类有效载荷一起使用,还是必须使用16字节(128位)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以将小于16字节的数据包写入TX FIFO,然后使用AES。
    巴西
    Siri