请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1120-CC1190EM868RD</s>1190
我们希望在865-867 MHz频段中使用CC1120-CC1190EM868RD参考1190参考设计。
我们可以使用此SAW过滤器(http://www.mouser.com/ds/2/281/sf2314e-1100145.pdf )110.0145万)吗?
您是否认为需要修改其它内容才能在865-867 MHz频段中获得27 dBm的输出 ?
Thx
克里斯