This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310版本b的部件号

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/603567/cc1310-part-number-of-cc1310-rev-b

部件号:CC1310

我正在处理一个基于CC1310定制电路板设计的项目。 我集成的CC1310是Rev A版本,它不适用于433 MHz的频率范围,但对于论坛中的讨论,他们说它将在Rev b版本中工作。 如何订购Rev B版本以及该的部件号是什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否需要版本B进行原型设计或生产? 如果您从TI网站订购样片,则现在应该是版本B。 对于生产,您需要联系TI销售人员以确保您使用正确的版本。